结果:找到"MCU 智能家居 温控器 嵌入式开发 消费电子",相关内容1000条
- ESP32-S3智能猫眼门锁:开启新时代智慧生活
- 近几年来,AI技术日趋成熟,智能语音、智能人脸识别、智能用户画像等技术的深入应用,使得智能家居的智能化程度不断提高。智能门锁,即区别于传统机械锁进行改进,是具有安全性、便利性、先进技术的复合型锁具。猫眼智能门锁猫眼智能门锁是近几年流行的一种新型智能门锁,集多种功能替代了家庭内的对讲机和安防摄像头,以满足人们对安全、方便和智能的要求。能够与访问者可视地进行对话,并能检测门外安全,为家门口增加一道隐形安全门。猫眼智能门锁,一般采用Wi-Fi或蓝牙远程操作,通过猫眼联网,可以随时随地查看家门口的情况,还可以远程开关门,让好友或家人进入家中。启明智显针对当前智能猫眼门铃市场的发展趋势,推出ESP32...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能猫眼 智能家居 乐鑫 ESP32S3 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-28 16:14:00
- 可视对讲猫眼门铃方案,高集成低成本守护智慧家
- 近几年家居安防类猫眼门铃应用发展趋势向好,应大势所趋,市面上很快就涌现出一批猫眼门锁产品。从产品角度来说,搭载室内屏似乎已成为猫眼门锁标配,随着室内屏的大量应用,猫眼门锁的使用体验也更上一层楼,因其能够更好地满足用户对门外情况的掌控需求而备受消费者青睐。基于对当下智能猫眼门铃市场受欢迎趋势的洞察,启明智显推出ESP32-S3无线Wi-Fi可视对讲门锁模组方案,高集成低成本帮助用户实现产品便捷开发落地。方案芯片模组主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWi-Fi(802.11b/g/n),支持40MHz带宽;其低功耗蓝牙子系统支持Bluetooth5(LE)和BluetoothMes...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能猫眼 智能家居 乐鑫 ESP32S3 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-23 09:59:00
- 软硬件全开源,航芯方案分享|旋钮温控器方案
- 温控器用于控制室内暖通设备,通过暖通设备为室内环境提供冷源和热源,从而调节室内温度环境,为人们提供舒适的生活环境。旋钮式温控器更为结构简洁、操作简便,降低了用户的使用难度,提供智能化的控制方法,实现节能与舒适的平衡。航芯推出的旋钮温控器解决方案,采用有丰富外设功能的ACM32F0x0系列作为主控芯片,最低功耗可达0.5uA,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性等特点,有助于提高产品性能,帮助客户加快智能温控设备的开发。本文将带你深入了解基于航芯ACM32F0x0系列如何快速搭建旋钮温控器项目,干货满满,开源分享,更多资源请在文末获取哦!1.供暖设备应用概述北方的供暖主要有两种方式:集体供暖和分户...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 智能家居 温控器 嵌入式开发 消费电子 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-03-02 10:56:00
- 关于智能家居有线通讯的想法!
- 想通过串口组网!用单片机软件模拟串口,每个单片机开5个串口,用2位数据做地址!理论上可以接32768个末端设备!只传控制信号因该够用了!做成有线的让设备自动组网!在搞个设备接口!无线设备怼一下也自动组!无线用433或2.4g只传控制信号!这样接特殊命令0xaab1写入地址命令。格式为0xaa、0xb1、地址高八位、地址第八位、无意义、无意义、无意义、无意义
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 发帖人:大大的野猪 发帖时间:2023-02-08 00:15:00
- 启明智显3.5寸串口屏打造暖菜板产品市场差异
- 自古以来厨房便是每个家庭不可缺少的重要组成部分,现如今在年轻消费者带来的消费升级背景下,人们对厨房的认知在不断被刷新,传统厨电产品与消费者需求之间的矛盾日渐凸显,生活方式的变革和厨电科技的进步正在重构厨房烹饪场景,越来越多的新型厨电出现在大众的视野中。暖菜板就是基于人们对于饭菜有最佳进食温度的需求而出现的产品,能够实现饭菜长时间保温,让人们在冬天也能及时吃上热腾腾的美味佳肴。用户需求倒逼着厨电产品的迭代发展,在满足消费者需求之外,各品牌还应重视产品的品质体验,顺应智能化、个性化的市场发展趋势,打造出真正符合消费者品质生活、满足消费者多样化需求的产品,让消费者有更高品质的产品体验。启明智显基于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 智能厨电 串口屏 物联网 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-09 15:43:00
- NFC智能家电解决方案
- 众所周知,物联网(IoT)是一个连接日常物品和互联网的系统,它正在迅速改变我们执行日常任务的方式,物联网的影响如今几乎在每一个领域都有体现。IOT应用在智能家居领域的发展,相信大家都不陌生,日常家电从灯具、吊扇到洗衣机现在都开始连上网络。物联网正重新定义我们的居家环境,创造全新的能源管理方式,让生活更加舒适,更丰富有趣。在智能家电领域中,近场通讯技术NFC发挥着重要作用,其不仅简单、低成本、安全、低功耗近距离无线连接,还可以加入诸多应用功能,为整个家庭带来了全新层次的便捷性和互动。在操作层面上,只需轻触一下,即可将家电和联网设备添加到家庭网络,而且只要安装正确的应用程序,就能用智能手机和平板...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 13.56MHZ,智能家居家电 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-07-24 21:59:00
- 基于涂鸦智能Wi-Fi模块的智慧桌面助手,通过WB3S模支持查看天气、时间、控制家庭设备、温湿度上...
- 本期带来一款DIY的桌面助手,主要有以下功能:本文来自:涂鸦开发者作品中心:liuchang天气获取显示通过涂鸦SDK天气接口,获取天气信息并解析。天气信息每半小时下发一次。设备操控通过涂鸦设备联动功能,即可实现对涂鸦所有设备的操作功能。本项目测试使用的是涂鸦智能灯,可实现开关,模式设置等功能。电脑状态显示通过python上位机获取电脑CPU、内存、网络运行情况,通过蓝牙串口发送到桌面端,进行解析显示。温湿度获取温湿度通过SHT30进行测量,STM32定时检测,检测完成后将数据上报云平台。备忘设置通过电脑pythn上位机可进行4条备忘设置,支持修改完成/未完成情况。游戏界面通过开源的Vous...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式开发,PCB,智能硬件 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-30 16:59:00
- 基于涂鸦智能Wi-Fi模块的智慧桌面助手,通过WB3S模支持查看天气、时间、控制家庭设备、温湿度上...
- 本期带来一款DIY的桌面助手,主要有以下功能:本文来自:涂鸦开发者作品中心:liuchang天气获取显示通过涂鸦SDK天气接口,获取天气信息并解析。天气信息每半小时下发一次。设备操控通过涂鸦设备联动功能,即可实现对涂鸦所有设备的操作功能。本项目测试使用的是涂鸦智能灯,可实现开关,模式设置等功能。电脑状态显示通过python上位机获取电脑CPU、内存、网络运行情况,通过蓝牙串口发送到桌面端,进行解析显示。温湿度获取温湿度通过SHT30进行测量,STM32定时检测,检测完成后将数据上报云平台。备忘设置通过电脑pythn上位机可进行4条备忘设置,支持修改完成/未完成情况。游戏界面通过开源的Vous...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式开发,PCB,智能硬件 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-25 17:10:00
- 机智!公共卫生间不再“一位难求”!
- 本期给大家带来的智慧厕所门锁方案,该方案使用涂鸦Zigbee模组作为主控,功耗低,效率高,适用于大范围公共场所,同时该模组为普通厕所门锁提供联网功能,支持检测门锁开关合状态并上报至云端。无论是使用者,或是管理者,都可以通过手机App查看厕所使用情况,减少不必要的时间浪费和资源浪费。01硬件选型联网模组考虑到厕所门锁成本以及低功耗,联网模组选用涂鸦智能开发的一款Zigbee模组。模组由高集成度的无线射频处理器芯片Z2和少量外围器件构成,且内置了802.15.4PHY/MACZigbee网络协议栈和丰富的库函数。状态检测门开关状态检测采用K9-1267B-L行程开关,同时配合扇形结构,来帮助实现...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 嵌入式开发,PCB,智能硬件 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-23 16:23:00
- 动动嘴就可以控制智能家居?语音红外助手开发实战营来啦!赢大奖
- 如今,随着5G、人工智能、边缘计算等技术的成熟与普及,智能家居概念越来越深入人心,IoT产品愈来愈普及,应用场景亦日益丰富,仅仅依靠手机App控制已无法满足大众的日常需求,智能家居将逐渐从智能单品过渡至全宅智能新时代。有人说下班回到家,抹黑找开关,难免磕磕碰碰;躺在沙发,想看电视,疲惫了一天,根本不想起身;天气逐渐变冷,想开空调,因找不到遥控器而烦恼;......此时,如果有一位“随叫随到”的智能语音“小助手”,一切问题都迎刃而解,可谓是“懒人”必备神器。本期实战营采用涂鸦SoC零代码开发方案,将手把手教你如何0代码制作一款语音红外遥控,动动嘴就能操控家中所有智能设备,非智能的红外遥控类设备...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式开发,PCB,智能硬件 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-22 17:44:00
返回